This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA149:GND 不同

Guru**** 2510615 points
Other Parts Discussed in Thread: INA149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/728368/ina149-gnd-different

器件型号:INA149

你(们)好,先生  

请问 INA149可用于测量不同 GND 侧的关断电流  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、

    在双+/-15V 电源上、INA149相对于 电源接地可支持高达+/-275的输入共模电压范围。  因此、您如何称呼电流分流侧电压(接地、高侧或低侧)无关紧要、但您唯一必须确保的是、相对于 INA149电源接地、分流器两侧的电压不超过+/-275V。 尽管输入共模电压可能高达+/-275V、但由于 INA149的固定增益为1、差分输入电压(分流电阻器上的电压)必须介于-13.5V 和+13.5V 之间-请参阅下文。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kai

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设这已回答您的问题。 如果不是仅在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Dennis

    感谢您的回复