This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA821:INA821主要特性

Guru**** 2507265 points
Other Parts Discussed in Thread: INA821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/728181/ina821-ina821-key-feature

器件型号:INA821

你(们)好,先生

请详细描述一下吗?谢谢

与1nF 容性负载一起工作时保持稳定-在哪种情况下?
输入保护电压高达±40V -在哪种情况下?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    INA821在1nF 时保持稳定、这意味着它可以驱动任何配置中的1nF 负载、而不会中断振荡。  输入受到高达+/-40V 的保护、这意味着当相对于系统接地施加高达+/-40V 的电压时不会发生损坏。  但是、输入电流必须有一条通往系统接地的路径、因此如果正电源只能拉电流(例如 LDO)、而负电源只能灌电流、则电源引脚必须由齐纳二极管(TVS)进行保护、如下图(DZ1和 ZD2)所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设这已回答您的问题。 如果您需要其他帮助、只需在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis