This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA657:OPA657 SOIC (8)

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA657, OPA656

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/729418/opa657-opa657-soic-8

器件型号:OPA657
主题中讨论的其他器件: OPA656

我对 OPA657规范有疑问。

‘使用 OPA657进行“增益4”,如以下其中一种产品的原理图所示。 但当我阅读 OPA657的数据表时,放大器的数据表显示为‘7稳定 FET 输入的增益’。

以下是有关此部件的问题。

1、如果使用的是增益7以下的器件、它的工作原理是什么?

2.放大器的增益4是否不稳定?

此致、

Myung

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Myung:

    最小增益7稳定意味着增益4不稳定。 查看此处提供的 TI 稳定性教育材料可能会有所帮助。 training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-stability-3

    此外、OPA656是此部件的单位增益稳定版本。

    此致、

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    我对这个 OPA657有以下另一个问题。 但此应用 在 我们的产品中是保密的。 因此、我无法将原理图和其他文档附加到 E2E 上。
    那么,您能给我一个电子邮件地址吗?
    我将通过它发送我的问题、然后 获取您对此组件的应用建议。

    此致、

    明汉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Myung:

    是的、我的电子邮件是 s-cashin@ti.com。

    此致、

    肖恩