请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPA657 主题中讨论的其他器件: OPA656
我对 OPA657规范有疑问。
‘使用 OPA657进行“增益4”,如以下其中一种产品的原理图所示。 但当我阅读 OPA657的数据表时,放大器的数据表显示为‘7稳定 FET 输入的增益’。
以下是有关此部件的问题。
1、如果使用的是增益7以下的器件、它的工作原理是什么?
2.放大器的增益4是否不稳定?
此致、
Myung