This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM339:偏置 LM339电源、使输入处于共模范围内

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LM339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/729204/lm339-biasing-lm339-power-to-bring-the-inputs-within-common-mode

器件型号:LM339

帮我解决这个问题! 我需要根据来自浮动电源-电池测试仪的+/- 10mV 信号的极性来切换机械继电器。 我使用 LM339来确定极性、从而驱动 ULN2803为继电器提供足够的电流。 所有器件均使用24V 隔离式电源供电。 我使用电阻分压器创建了一个高于 V- 0.5V 的虚拟接地、并将其中一个输入连接到该虚拟接地、实际上形成了一个 Vref。 在我将24V 电源的 V-输出连接到交流接地之前、此电路仍然不工作。 现在它可以工作、但我们真的很担心将电池测试仪接地的影响、尤其是当它相对于接地偏置时。 如果另一个输入从不低于-300mV、是否可以使用0V 作为基准? 为了增加对伤害的侮辱、只需使用电压表探测 LM339上的输出即可使电路正常工作而不是正常工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ilya、

    LM339的输入不是真正的"浮动"、仍需要接地参考。

    您能否绘制出您所做工作的大致原理图?

    电池测试仪是如何连接的? 您是否通过电池线路中的分流器进行监控? 20mV 来自哪里?

    是的。 输入可以以"0V"(V-)为基准、但我们需要确定系统其余部分的"0V"值。 您需要将"浮动"输入保持在 V-和低于 V+ 2V 的限制范围内。

    如果我得到了您尝试执行的操作-那么、是的、您可以使用 V-作为基准、但您必须确保两个输入都不会低于 V- 300mV、否则可能会发生"不良情况"。 但我们需要知道20mV 的源。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Paul。 该解决方案最终非常容易被人使用(请参阅图)。 电池测试仪实际上已接地、因此我将电源拆分为+/-12V。 现在、输入正好位于共模中间、继电器很高兴地点击离开。

    您可以正确地怀疑电流是通过分流器感测的、这样引线实际上不是接地的、而是在电流为负值时变为一个小值。 我的问题是这样吗? Vref 的 V-限制有多难、例如比 V-始终正常高0.1mV、但比始终低0.1mV?

    此外、我已经了解到分压器是创建虚拟接地的糟糕方法。 在这种情况下、我是否需要使用缓冲运算放大器、如果需要、您会推荐什么 p/n。 考虑到这一切都在绩效评估板上、我可能像平均第三 年 EE Major 一样精通。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ilya、

    750欧姆电阻器值有点低-分压电阻器中的电流消耗相当大(24V/1.5k=16mA)。 您可以将它们冷地逐个加热至10公里、从而使电源的使用变得更轻松。 上拉电阻也可以是10k、也可以是...

    另外请记住、如果24V 电源的任何部分短路到电池或以某种方式"实际"接地、电阻器将限制电流(您永远不知道是否有人意外接地或接线错误)。

    是否使用分压器很糟糕、取决于应用/功能。 在这种情况下、您只是将输入信号置于输入范围内的中心位置-这很好。