帮我解决这个问题! 我需要根据来自浮动电源-电池测试仪的+/- 10mV 信号的极性来切换机械继电器。 我使用 LM339来确定极性、从而驱动 ULN2803为继电器提供足够的电流。 所有器件均使用24V 隔离式电源供电。 我使用电阻分压器创建了一个高于 V- 0.5V 的虚拟接地、并将其中一个输入连接到该虚拟接地、实际上形成了一个 Vref。 在我将24V 电源的 V-输出连接到交流接地之前、此电路仍然不工作。 现在它可以工作、但我们真的很担心将电池测试仪接地的影响、尤其是当它相对于接地偏置时。 如果另一个输入从不低于-300mV、是否可以使用0V 作为基准? 为了增加对伤害的侮辱、只需使用电压表探测 LM339上的输出即可使电路正常工作而不是正常工作。