This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:输出噪声

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/728437/ina240-output-noise

器件型号:INA240

我使用 INA240A2 (50V/V 增益)来测量4 x 0.5m Ω 并联电阻器(总计0.125m Ω)上的电流。

INA240的输出端存在大约10mV 的噪声(附图)。

电源3.3V LDO TPS7A1601Q。 基准电压2.5V (LM4050)。

INA240输出直接连接到 MSP432P401的模拟输入。

无论输入如何、噪声始终相同(试用电流为0至40A)

我尝试断开连接并缩短输入–没有效果。

向 VS 和 REF1引脚添加高达2.2uF 的旁路电容器-无效。

在输出1k 至20k 欧姆上添加负载电阻器-无效。

切断输出引脚附近的走线–无影响(相同的噪声、INA 未连接到 ADC)。

我尝试从电池和直流电源提供电路-没有区别。

INA240距离 MCU 约5cm。

INA240走线长度为5cm、宽度为0.5mm 时的3.3V 电源。

我将3.3V 电压的导线焊接到了 PCB 上的 INA 上–无影响。

将 Vref 更改为3V3–无影响。

我测试了其他电路板、噪声是相同的。

什么会导致如此大的噪声? 电源、跟踪、INA 是否损坏?

如何解决?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MMRobot、您好!

    感谢您考虑使用 TI。 您所看到的噪声实际上与典型的噪声不是很远。 如果您采用我们的40nV/sqrt (Hz)规格并将其乘以 sqrt (400kHz)、您将得到25.3uV。 这对应于输入端的 rms 值。 然后、输出 rms 值将为1.3mV。 为了获得峰间值、我们将标准差(rms)乘以6、因为它是一个不确定的信号。 这样得出的值为7.6mV、仅比您测量的值好一点。

    为了改善您的噪声情况、您可以在输出端使用低通滤波器、在微控制器中对更多样本求平均值、或者您也许可以增加分流值并使用 INA240的 A1增益型号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢