Other Parts Discussed in Thread: INA240
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/728437/ina240-output-noise
器件型号:INA240我使用 INA240A2 (50V/V 增益)来测量4 x 0.5m Ω 并联电阻器(总计0.125m Ω)上的电流。
INA240的输出端存在大约10mV 的噪声(附图)。
电源3.3V LDO TPS7A1601Q。 基准电压2.5V (LM4050)。
INA240输出直接连接到 MSP432P401的模拟输入。
无论输入如何、噪声始终相同(试用电流为0至40A)
我尝试断开连接并缩短输入–没有效果。
向 VS 和 REF1引脚添加高达2.2uF 的旁路电容器-无效。
在输出1k 至20k 欧姆上添加负载电阻器-无效。
切断输出引脚附近的走线–无影响(相同的噪声、INA 未连接到 ADC)。
我尝试从电池和直流电源提供电路-没有区别。
INA240距离 MCU 约5cm。
INA240走线长度为5cm、宽度为0.5mm 时的3.3V 电源。
我将3.3V 电压的导线焊接到了 PCB 上的 INA 上–无影响。
将 Vref 更改为3V3–无影响。
我测试了其他电路板、噪声是相同的。
什么会导致如此大的噪声? 电源、跟踪、INA 是否损坏?
如何解决?