请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:THS3096 主题中讨论的其他器件: TINA-TI
您好!
我想驱动一个需要+/-4V 电压和大约+/-200mA 电流的电感负载、频率为10MHz。 我可以使用 THS3096来驱动该负载吗?
谢谢、
ORO
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Sean、
感谢您的回答。 请参阅所附的我希望实现的电路。 10MHz 时的源电压为600mV、我将其放大10倍、以便在10MHz 时为我提供6V 电压。 由于我希望大约+/- 120mA 的电流流经电感负载、因此我将一个50欧姆电阻器与电感负载串联、以启用该电流量。 通常、我的电感负载不会消耗该数量的电流、但我希望它消耗这么多的电流。 当我仿真电路时、我看到50欧姆电阻器上的电流大约为4.2mA、这看起来并不正确。 您能否查看原理图并告诉我错误的地方。
谢谢、
您好、Oro、
10MHz 时2µH μ H 电感的阻抗为126R。 要获得总负载阻抗、您必须将50R 电阻和126R 几何值相加:sqrt (126R^2 + 50R^2)= 136R。 因此、只有44mAp 的电流将流经您的2µH μ H 电感。 这正是 TINA-TI 仿真所显示的:
Kai