This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3096:使用 THS3096驱动电感负载

Guru**** 1396440 points
Other Parts Discussed in Thread: THS3096, TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/728550/ths3096-driving-an-inductive-load-with-ths3096

器件型号:THS3096
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

您好!

我想驱动一个需要+/-4V 电压和大约+/-200mA 电流的电感负载、频率为10MHz。 我可以使用 THS3096来驱动该负载吗?

谢谢、

ORO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oro、

    如果您使用+-15V 电源、THS3096应该能够满足所有这些要求。

    此致、

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    感谢您的回答。 请参阅所附的我希望实现的电路。 10MHz 时的源电压为600mV、我将其放大10倍、以便在10MHz 时为我提供6V 电压。 由于我希望大约+/- 120mA 的电流流经电感负载、因此我将一个50欧姆电阻器与电感负载串联、以启用该电流量。 通常、我的电感负载不会消耗该数量的电流、但我希望它消耗这么多的电流。 当我仿真电路时、我看到50欧姆电阻器上的电流大约为4.2mA、这看起来并不正确。 您能否查看原理图并告诉我错误的地方。  

    谢谢、

    ORO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oro、

    10MHz 时2µH μ H 电感的阻抗为126R。 要获得总负载阻抗、您必须将50R 电阻和126R 几何值相加:sqrt (126R^2 + 50R^2)= 136R。 因此、只有44mAp 的电流将流经您的2µH μ H 电感。 这正是 TINA-TI 仿真所显示的:

    e2e.ti.com/.../oro1.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    感谢您的回答。 电感实际上是24U。 我非常了解从负载汲取的电流是阻抗的函数、但我希望无论负载如何、都施加恒定的电流振幅(+/-120mA)。

    您认为可以对原理图进行哪些修改来实现这一目的?

    谢谢、
    ORO
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oro、

    啊,24.2µH,不是2µH……

    24.2µH、10MHz 时、1 μ H 电感的阻抗为1521R。 要通过该电感驱动+/-120mA 的电流、需要+/-182V 的电压... :-)

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    如何使用电流泵、例如 Howland 电流泵?

    ORO
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oro、

    遗憾的是、这不会改变所需的电压。

    Kai