This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA549:将 OPA549安装在试验电路板上

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/726073/opa549-fit-opa549-on-breadboard

器件型号:OPA549

您好!

是否有方法可以将 opa549安装在试验电路板上、或者是否有类似的模型适合?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Omar、

    我会将短线焊接到可插入试验电路板孔的端子上。 引线式电阻器的末端可用于此目的。

    不要忘记在 OPA549上安装散热器!!

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omar、

    我不能完全确定试验电路板是什么意思;它是可以插入引线式组件并将其互连的白色塑料电路板吗?

    如果是、我不建议尝试将其中一个用于极高电流运算放大器、例如 OPA549。 这些电路板上的触点额定电流不是 OPA549能够处理的电流电平;高达9安培。

    您可能能够使用通用原型板。 有些具有较长的覆铜线迹、而许多引脚在每个引脚孔上只有一个铜焊盘。 我进行了快速的 Google 图像搜索、它显示了一组不同的原型板类型。 其中一个可能适用于您的应用。 您可以在此处找到这些图像:

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Omar

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设这已回答您的问题。 如果您需要其他帮助、只需在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis