请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPA549 您好!
是否有方法可以将 opa549安装在试验电路板上、或者是否有类似的模型适合?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Omar、
我不能完全确定试验电路板是什么意思;它是可以插入引线式组件并将其互连的白色塑料电路板吗?
如果是、我不建议尝试将其中一个用于极高电流运算放大器、例如 OPA549。 这些电路板上的触点额定电流不是 OPA549能够处理的电流电平;高达9安培。
您可能能够使用通用原型板。 有些具有较长的覆铜线迹、而许多引脚在每个引脚孔上只有一个铜焊盘。 我进行了快速的 Google 图像搜索、它显示了一组不同的原型板类型。 其中一个可能适用于您的应用。 您可以在此处找到这些图像:
此致、Thomas
精密放大器应用工程