Other Parts Discussed in Thread: TLV172, TLV1805-Q1, OPA197, TLV9062, TLV1805
主题中讨论的其他器件: TLV1805-Q1、 OPA197、 TLV9062、 TLV1805
您好!
我们的客户正在搜索单个逻辑缓冲器。
它们需要18V 工作电压、可处理40kHz 方波、推挽输出、并采用小型封装和低成本。
我找到了 TLV172、有疑问。
IN+和 IN-之间有背对背二极管。
当客户使用 TLV172作为比较器时、电流将流经这些二极管。
客户使用外部电阻器作为100千欧姆。 因此输入电流将小于10mA。
是否可以将 TLV172用作比较器?
此致、
Naoki Aoyama