This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1200:amc1200和 amc1200b 之间有何区别?

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1200-Q1, AMC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/728203/amc1200-what-is-the-difference-between-amc1200s-and-amc1200b

器件型号:AMC1200

我发现问题在于两个数据表:一个用于"常规"器件、另一个用于-Q1器件。 如果只查看这两个数据表(它们是两个数据表、一个用于常规版本、一个用于-Q1版本)、他将在这两个数据表中找到 S 部件。 在"常规"数据表中、无法理解 B 部分和 S 部分之间的差异、"常规"数据表的第7.3.1段甚至没有提到 S 部分。 仅-Q1版本的数据表揭示了差异、但这是-Q1器件、在其他方面与常规 AMC1200B 器件不同。

这些是其数据表中的"常规"器件: AMC1200BDUBR、 AMC1200BDWVR、 AMC1200SDUBR

这些是"-Q1"数据表中的器件: AMC1200STDUBRQ1、 AMC1200TDWVRQ1

AMC1200S 如何... 部分、请与 AMC1200S 进行比较... 在-Q1数据表中的隔离电压方面的器件、以及在数据表中的什么位置可以看到该器件?  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Genrikh、

    很抱歉、这两个数据表中的混淆。 AMC1200-Q1版本的额定电压为4250V、除了 DUB 或 DWV 封装选项外、没有其他产品。 由于"典型"AMC1200器件具有两个电压选项、因此它具有"B"选项。 "S"还会指定封装类型-在两个数据表中、DUB 封装选项都带有"S"的名称。