Other Parts Discussed in Thread: AMC1200-Q1, AMC1200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AMC1200 我发现问题在于两个数据表:一个用于"常规"器件、另一个用于-Q1器件。 如果只查看这两个数据表(它们是两个数据表、一个用于常规版本、一个用于-Q1版本)、他将在这两个数据表中找到 S 部件。 在"常规"数据表中、无法理解 B 部分和 S 部分之间的差异、"常规"数据表的第7.3.1段甚至没有提到 S 部分。 仅-Q1版本的数据表揭示了差异、但这是-Q1器件、在其他方面与常规 AMC1200B 器件不同。
这些是其数据表中的"常规"器件: AMC1200BDUBR、 AMC1200BDWVR、 AMC1200SDUBR
这些是"-Q1"数据表中的器件: AMC1200STDUBRQ1、 AMC1200TDWVRQ1
AMC1200S 如何... 部分、请与 AMC1200S 进行比较... 在-Q1数据表中的隔离电压方面的器件、以及在数据表中的什么位置可以看到该器件?
谢谢。