请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPA2171 尊敬的支持团队:
当客户 使用采用3.3V 单电源的 OPA2171时、他们会发现 Vin+上显示的电压低于-0.5V 的电压 超过10ms。 通过调整电路、它们可以控制输入电流低于10mA、因此需要与您进行仔细检查:
1、如果电流不超过10mA,它可以达到的最大负电压是多少?
2.如果电流不超过10mA、Vin+=-1V、 它可以持续多长时间而不损坏器件? (或在 OUTH 下造成潜在损坏)
太多了!