This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2171:关于 OPA2171

Guru**** 2510415 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/726769/opa2171-about-opa2171

器件型号:OPA2171

尊敬的支持团队:

当客户 使用采用3.3V 单电源的 OPA2171时、他们会发现 Vin+上显示的电压低于-0.5V 的电压 超过10ms。  通过调整电路、它们可以控制输入电流低于10mA、因此需要与您进行仔细检查:

1、如果电流不超过10mA,它可以达到的最大负电压是多少?

2.如果电流不超过10mA、Vin+=-1V、 它可以持续多长时间而不损坏器件? (或在 OUTH 下造成潜在损坏)

太多了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vera、

    查看数据表的图40、了解 OPA2171的输入如何被保护二极管钳位。 如果输入电压超过电源轨0.5V 以上、则必须将输入电流限制在10mA 以下。 只需在输入端插入合适的限流电阻器、就可以了。 通常建议将输入电流限制在1mA 左右。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vera、

    Kai 正确。 您应该调整串联保护电阻器的大小、以便在输入电压最差的情况下具有更低的10mA 或更低的输入电流。 如果您希望输入经常超过电源电压、则将电流限制为1mA。 很难准确地说造成损坏所需的时间、因为每个器件会稍有不同、并且损坏会随着时间的推移而累积。 因此、如果您经常这么做、我们会说限制为1mA。

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的回复!

    因此、如果 Vin+经常 显示-0.7V、哪个 电流限制为1mA、是否 正常而不会造成潜在的损坏? 太多了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vera、

    如果输入电压不超过电源轨1V、则在 OPA2171的+input 处插入一个1k 电阻器、这样就可以了。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vera、

    "如果 Vin+经常显示-0.7V、哪个电流限制为1mA、是否可以不造成潜在的损坏? 太多了!"
    -->是的,这对于 Kai 提到的至少1k 电阻器来说是可以的。

    最棒的
    Paul