主题中讨论的其他器件: OPA656、 OPA228
工具/软件:WEBENCH设计工具
尊敬的支持团队:
我尝试为 OPA354设计采用 WEBENCH 的10kHz 低通滤波器、但系统似乎面临一些问题。 计算值毫无意义、正如您在随附的屏幕截图中所见。 它还将放大器模型切换为 OPA228PA。 您知道吗、这里的问题是什么?我还尝试针对不同的放大器和不同的滤波器拓扑(切比雪夫型、巴特沃斯型)进行此操作、它仍然显示相同的值。
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:WEBENCH设计工具
尊敬的支持团队:
我尝试为 OPA354设计采用 WEBENCH 的10kHz 低通滤波器、但系统似乎面临一些问题。 计算值毫无意义、正如您在随附的屏幕截图中所见。 它还将放大器模型切换为 OPA228PA。 您知道吗、这里的问题是什么?我还尝试针对不同的放大器和不同的滤波器拓扑(切比雪夫型、巴特沃斯型)进行此操作、它仍然显示相同的值。
此致
尊敬的 Catarina Siegmeyer:
感谢您将此问题提交我们注意。 我假设您从如下所示的"搜索"面板中输入了滤波器设计器工具-
如果您在面板中使用"10k "作为截止频率输入(而不是10000)、则可能会看到错误、其中组件值显示1T、截止频率显示 NaN。 这是因为工具不理解 k、M、G 等"单元后缀" 理想情况下、我们应该看到面板显示无效输入的错误、或者让工具了解后缀表示法输入(例如10k、1MEG 等)。 我们将尝试修复此问题-但实际上、您可以尝试使用数字输入而不使用任何单元后缀。 希望这能解答您关于计算 组件值不正确的问题。
关于放大器选择-滤波器工具使用默认+/- 5V 双电源创建设计。 如果所选的运算放大器不支持所需的电源范围-该工具会自动为设计选择下一个最佳的放大器。 遗憾的是、无法从上面看到的"搜索面板"中选择电源电压。 但一旦创建了设计-您可以将电源更改为单电源+5V (如 下面屏幕截图中突出显示的侧板) 、该工具会更新设计并选择合适的 OPA354放大器。
此致、
Srikanth Pam |在线设计工具