This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/OPA354:WEBENCH 问题:低通滤波器设计

Guru**** 2983920 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA354, OPA656, OPA228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/725134/webench-tools-opa354-webench-issue-low-pass-filter-design

器件型号:OPA354
主题中讨论的其他器件: OPA656、 OPA228

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的支持团队:  

我尝试为 OPA354设计采用 WEBENCH 的10kHz 低通滤波器、但系统似乎面临一些问题。 计算值毫无意义、正如您在随附的屏幕截图中所见。 它还将放大器模型切换为 OPA228PA。 您知道吗、这里的问题是什么?我还尝试针对不同的放大器和不同的滤波器拓扑(切比雪夫型、巴特沃斯型)进行此操作、它仍然显示相同的值。  

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 BTS、

    遗憾的是、webench 库中没有每个 TI 放大器。 只要您确认带宽足够、使用此工具就不需要选择确切的放大器类型。 我使用 OPA656运行了仿真、得到 R1=12.4k、R2=16.9k、C1=1nF、C2=1.2nF。 这些值也适用于 OPA354。

    此致、

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sean、

    感谢您的快速响应。 刚刚尝试对其进行仿真、从 OPA354滤波器工具开始、如果您在 TI.com 的搜索字段中输入 OPA354、您将找到该工具。 当针对高通滤波器执行此操作时、可正确计算这些值、并且 OPA354被切换至 OPA228。 但是、当对低通滤波器执行相同的操作时、我会得到溢出值(1TOhm 等)。 所以我的问题是、为什么低通滤波器计算不起作用、尽管它们在几周前就已使用过。

    BR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我会将其传递给 WEBENCH 团队。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Catarina Siegmeyer:

    感谢您将此问题提交我们注意。 我假设您从如下所示的"搜索"面板中输入了滤波器设计器工具-

    如果您在面板中使用"10k "作为截止频率输入(而不是10000)、则可能会看到错误、其中组件值显示1T、截止频率显示 NaN。 这是因为工具不理解 k、M、G 等"单元后缀"  理想情况下、我们应该看到面板显示无效输入的错误、或者让工具了解后缀表示法输入(例如10k、1MEG 等)。 我们将尝试修复此问题-但实际上、您可以尝试使用数字输入而不使用任何单元后缀。 希望这能解答您关于计算 组件值不正确的问题。

    关于放大器选择-滤波器工具使用默认+/- 5V 双电源创建设计。 如果所选的运算放大器不支持所需的电源范围-该工具会自动为设计选择下一个最佳的放大器。 遗憾的是、无法从上面看到的"搜索面板"中选择电源电压。 但一旦创建了设计-您可以将电源更改为单电源+5V (如 下面屏幕截图中突出显示的侧板) 、该工具会更新设计并选择合适的 OPA354放大器。

    此致、

    Srikanth Pam |在线设计工具

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Catarina Siegmeyer:

    由于某种原因、图像未附加。 请在下面找到屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Srikanth、

    非常感谢您对此进行了说明。 它现在可以工作了。 我其实不知道后缀的问题。
    祝你度过美好的一天!

    BR、

    Catarina