This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:器件使用建议

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/725179/ina240-advice-of-use-of-device

器件型号:INA240

我们有一个使用大量隔离式电源和负载的系统。  

我希望为每个负载进行电流读数、并将其记录在 Raspberry Pi 上。

INA240由 Raspberry Pi 电源供电。

考虑到两个负载电路彼此隔离且 Raspberry PI、我是否会遇到建议的系统图问题?

在时间上、这三个电路可能共用一个公共接地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Howard、

    感谢您考虑使用我们的 INA240器件。 如果隔离了所有电源接地、我们无法保证您的设置正常工作。 我们预计、在所有接地均为隔离的情况下、器件测量可能不稳定并表现出很高的误差。 我们强烈建议您找到一种方法、使所有这些共享一个共同的基础。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    数据表第1页上的图片有点误导:

    它建议您可以将 INA240的输入连接到任何所需的器件。 但这是错误的。 实际情况是、INA240显示的输入偏置电流必须看到返回 INA240 GND 引脚的电流路径、如下所示:

    因此、当两个 INA240的 GND 引脚处于同一电位时、您无法使负载电路相互隔离。 我想这就是 Patrick 想说的。

    Kai