This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3491:上电脉冲

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV3491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1182191/tlv3491-the-pulse-for-power-up

器件型号:TLV3491

您好!

下面是原理图 VDD=48VDC、此设计用于检查 VDD 是否大于52.5V、当 VDD 大于52.5VDC 时、TLV3491输出高电平到 MOSFET (Infineon IRLS4030);

当 VDD=48VDC 上电时、5VDC 和2.5VDC 是分压器电压;

当5VDC 至2VDC (如 wareform rad corves)时会出现脉冲、持续时间约超过10ms、这可能会使 MOSFET 击穿、因为 MOSFET Vgs (th)为1.0V-2.5V;

请仔细阅读下面的设计并就此问题提供您的意见、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    感谢您的联系。 我在跟踪您的电路时遇到了一些问题。 VCC_MOTOR 是您监控的电压是否为48V 至>52.5V?  

    红色、黄色、绿色波形是什么? 脉冲来自何处? 如果您的5V 电源降至2V、则输入将超出共模范围、这可能是您发现某些问题的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭此主题、因为我们没有听到您的声音。 如果您有任何更新、请随时回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的善意支持。