请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV3491 您好!
下面是原理图 VDD=48VDC、此设计用于检查 VDD 是否大于52.5V、当 VDD 大于52.5VDC 时、TLV3491输出高电平到 MOSFET (Infineon IRLS4030);
当 VDD=48VDC 上电时、5VDC 和2.5VDC 是分压器电压;
当5VDC 至2VDC (如 wareform rad corves)时会出现脉冲、持续时间约超过10ms、这可能会使 MOSFET 击穿、因为 MOSFET Vgs (th)为1.0V-2.5V;
请仔细阅读下面的设计并就此问题提供您的意见、谢谢。