Other Parts Discussed in Thread: TLV9001, OPA341, OPA347
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV6001-Q1 主题中讨论的其他器件:TLV9001、 OPA341、 OPA347
大家好、
我是 Vivek、在 Eaton 担任工程师。 在我的应用中、我使用 TLV6001QDCKRQ1将差分输入转换为单端输出。 在数据表中、它被称为-40度是最低工作温度。 我们可以将此器件用于-55度的温度范围、还是可以有其他替代器件?
我在 TI TLV9001中找到了一个器件、它显示该 IC 的最低温度为-65度、但建议温度为-40度。
您能指导我解决这个问题吗
此致
Vivek Gandham