This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV6001-Q1:温度范围

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9001, OPA341, OPA347

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1183589/tlv6001-q1-temperature-range

器件型号:TLV6001-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV9001OPA341OPA347

大家好、

我是 Vivek、在 Eaton 担任工程师。 在我的应用中、我使用 TLV6001QDCKRQ1将差分输入转换为单端输出。 在数据表中、它被称为-40度是最低工作温度。 我们可以将此器件用于-55度的温度范围、还是可以有其他替代器件?

我在 TI TLV9001中找到了一个器件、它显示该 IC 的最低温度为-65度、但建议温度为-40度。

您能指导我解决这个问题吗

此致

Vivek Gandham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在低于−40°C 的条件下、不保证正常运行。

    使用 此搜索 功能可查找在−55°C 下工作的运算放大器 您可能需要 OPA347或 OPA341、具体取决于速度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于数据表中提到的 TLV9001、其工作温度为-55、那么它将在该温度下工作、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值仅保证器件不会损坏。 您必须查看建议的运行条件。