This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2559EVM:关于获取 I2C 数据

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2559

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/743944/tas2559evm-about-get-i2c-datas

器件型号:TAS2559EVM
主题中讨论的其他器件:TAS2559

  我们在原 Embedd 板(非 OS)上采用了 TAS2559
为了以48kHz 立体声 I2S 从 Embedd 板上的上电输出 TAS2559的音频、
我可以从何处获取 TAS 2559 I2C 数据?

■成就
·我们从 TI 套件购买了 TAS2559-EVM
·安装 PurePath Console 3
·PC 和 TAS2559-EVM 之间的 USB 连接
·通过在 PurePath 控制台3中操作 TAS 2559-EVM、可使用 TAS 2559-EVM 上的扬声器完成音乐播放

■未实现
・从 PurePath 控制台收集 I2C 数据3.
・Embedd 板 I2CLibrary=32字节中传输字节的最大数量

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很抱歉、我的回复很晚、这个线程不知怎么消失了、现在就注意到了。
    您可以执行以下两项操作:
    -使用 PurePath Console 3上的 I2C 日志记录器,这样您就可以记录发送到器件的 I2C 命令,以用于在 GUI 上进行的任何配置。
    -使用"终端系统集成"选项卡转储二进制文件。 此文件包含您在 GUI 中完成的特定用例的寄存器配置。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器