请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS2559EVM 主题中讨论的其他器件:TAS2559
我们在原 Embedd 板(非 OS)上采用了 TAS2559
为了以48kHz 立体声 I2S 从 Embedd 板上的上电输出 TAS2559的音频、
我可以从何处获取 TAS 2559 I2C 数据?
■成就
·我们从 TI 套件购买了 TAS2559-EVM
·安装 PurePath Console 3
·PC 和 TAS2559-EVM 之间的 USB 连接
·通过在 PurePath 控制台3中操作 TAS 2559-EVM、可使用 TAS 2559-EVM 上的扬声器完成音乐播放
■未实现
・从 PurePath 控制台收集 I2C 数据3.
・Embedd 板 I2CLibrary=32字节中传输字节的最大数量