请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:THS4304-SP 主题中讨论的其他器件: THS4304
我在一个缓冲/放大~10MHz 正弦波参考时钟的应用中使用 THS4304-SP。 ~10MHz 振荡器可能会在 THS4304-SP 电源之前通电。 振荡器是变压器隔离式的、然后是交流耦合到 THS4304-SP、我们在输入端设置了直流偏置。 振荡器的标称输出电平为+6dBm。
在这种情况下、是否可以驱动未供电的 THS4304.SP?
谢谢、
Brian