This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4304-SP:在未供电时驱动输入

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4304-SP, THS4304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/746336/ths4304-sp-driving-inputs-while-unpowered

器件型号:THS4304-SP
主题中讨论的其他器件: THS4304

我在一个缓冲/放大~10MHz 正弦波参考时钟的应用中使用 THS4304-SP。  ~10MHz 振荡器可能会在 THS4304-SP 电源之前通电。  振荡器是变压器隔离式的、然后是交流耦合到 THS4304-SP、我们在输入端设置了直流偏置。  振荡器的标称输出电平为+6dBm。

在这种情况下、是否可以驱动未供电的 THS4304.SP?

谢谢、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通常、我们建议避免驱动未通电的器件、因为根据正向偏置 ESD 结构可能导致高电流的电压电平和时间周期、它确实有可能损坏器件。 您提到了通过平衡-非平衡变压器的+6dBm 输出振荡器。 您是否知道这会使 THS4304-SP 输入端产生电压电平? 直流偏置设置是否也断电、以便共模输入为0V? 您预计在该未通电状态下、输入将被馈入信号的时间会有多长?

    谢谢
    Christian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian -

    是的、了解在未通电时不行驶的偏好。  我正在尝试向我的系统添加定序。

    电压电平约为1.3Vpp、以0V 为中心(因此、是的、共模输入为0V)、因为偏置电压尚未受电(如果由 THS4304-SP 电源轨的分压器形成偏置电压)。

    这种情况将在每个循环通电时持续几百毫秒。  在整个生命周期中、需要几百到几千个电源周期。

    谢谢、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    因此、输入将摆动至+0.65V、向下摆动至-0.65V、对吧? 这是 ESD 二极管在电源轨为0V 时开始传导电流的水平。 该电平在短时间内不会显著地正向偏置二极管。 此外、到二极管的信号是一个交流信号、电流从一个二极管到正电源轨、再到另一个二极管到负电源轨交替。 这降低了电迁移损坏的可能性。

    谢谢、
    Christian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Christian:

    谢谢你。 在驱动这些未供电输入时、我们是否应该注意到输入电流限制? (通常情况下、制造商会在数据表中将10-20mA 等参数表示为驱动至未供电引脚的可接受电流限制)。 您是否有器件的输入电路图(假设它只是接地和电源的标准 ESD 二极管)? 我们目前不打算在未通电时减轻驱动此器件的风险、因此我只想确保我们确实安全。

    谢谢、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    ESD 保护方案通常可以在短时间内承受10mA 的电流。 但是、如果使用 ESD 保护方案将输入过压重复分流到电源轨、则通过 ESD 保护方案的电流应限制为1...2mA。 但同样、由于数据表未指定输入过压条件下的最大输入电流、因此风险由您自行承担。

    Kai