This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA233:要求查看 INA233原理图和布局

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: INA233

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/750610/ina233-asking-for-the-ina233-schematic-and-layout-review

器件型号:INA233

大家好、

请帮您查看 INA233原理图和布局吗?

INA233用于监控19V/26W。

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SHH、

    感谢您使用我们的论坛。 在中创建了哪些布局程序的布局文件?  如果不知道这一点、就很难打开这些文件。  根据我看到的原理图、INA 器件设置为测量-16A 至16A 的粗糙度、而附近的保险丝只允许7A 通过。  因此、您的客户可能可以增加分流电阻器以获得更好的分辨率、因为现在似乎没有使用大部分。  至于您在上面发布的布局、我看不到任何明显的问题。  我对分流器的位置很好奇、因为我认为它不是在上图中捕获的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Simmons、
    感谢你的帮助。
    请使用 PADS 查看器打开.PCB 布局文件。
    www.pads.com/.../


    BR、
    SHH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SHH、

    很抱歉耽误你的时间。  PADS 查看器不是我们的默认布局程序、我在初始发布后很快就被放大了。  现在我知道了分流器的位置、我们可以看到需要改进的地方。  如果您的客户需要高精度测量、我们建议他将布局更改为下图(如果尚未太晚)。

    其原因如下图所示。  由于您的客户沿负载的下游路径接入分流器的内侧、因此他实际上在增加 IN+和 IN-之间看到的电阻。  因此、这将增加在给定负载下检测到的 Vsense 电压、并增加 IS 测量中的误差。  由于他的电阻在毫欧范围内、因此他的误差可能仍在容差范围内。  但是、如果他的读数看起来不正确、这将是我们建议解决的第一个问题。