大家好、
请帮您查看 INA233原理图和布局吗?
INA233用于监控19V/26W。
BR、
SHH
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、SHH、
感谢您使用我们的论坛。 在中创建了哪些布局程序的布局文件? 如果不知道这一点、就很难打开这些文件。 根据我看到的原理图、INA 器件设置为测量-16A 至16A 的粗糙度、而附近的保险丝只允许7A 通过。 因此、您的客户可能可以增加分流电阻器以获得更好的分辨率、因为现在似乎没有使用大部分。 至于您在上面发布的布局、我看不到任何明显的问题。 我对分流器的位置很好奇、因为我认为它不是在上图中捕获的。
您好、SHH、
很抱歉耽误你的时间。 PADS 查看器不是我们的默认布局程序、我在初始发布后很快就被放大了。 现在我知道了分流器的位置、我们可以看到需要改进的地方。 如果您的客户需要高精度测量、我们建议他将布局更改为下图(如果尚未太晚)。
其原因如下图所示。 由于您的客户沿负载的下游路径接入分流器的内侧、因此他实际上在增加 IN+和 IN-之间看到的电阻。 因此、这将增加在给定负载下检测到的 Vsense 电压、并增加 IS 测量中的误差。 由于他的电阻在毫欧范围内、因此他的误差可能仍在容差范围内。 但是、如果他的读数看起来不正确、这将是我们建议解决的第一个问题。