Other Parts Discussed in Thread: LOG114, OPA388, TINA-TI
主题中讨论的其他器件:LOG114、 OPA388、 TINA-TI
我正在寻找一种解决方案来测量3V 电压轨上1uA 至300mA 的宽电流范围。 如果无法实现如此高的范围和精度、我们可以将其进一步分为两部分、并使用两个1uA - 100uA 和1mA 至300mA 的放大器。 我尝试并引用其他方法、但偏置电流和 端口上的差分电压(3V 电压轨上的 V 压降不应超过0.05V)是我怀疑的领域。 请建议。 放大器后的输出电压将输入3.3V ADC 以读取电流值。