This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA122:3V 电源轨上1uA 至300mA 范围的电流感应电路。

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: LOG114, OPA388, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/747435/ina122-current-sense-circuit-for-range-1ua-to-300ma-on-3v-power-rail

器件型号:INA122
主题中讨论的其他器件:LOG114OPA388TINA-TI

我正在寻找一种解决方案来测量3V 电压轨上1uA 至300mA 的宽电流范围。 如果无法实现如此高的范围和精度、我们可以将其进一步分为两部分、并使用两个1uA - 100uA 和1mA 至300mA 的放大器。 我尝试并引用其他方法、但偏置电流和  端口上的差分电压(3V 电压轨上的 V 压降不应超过0.05V)是我怀疑的领域。 请建议。 放大器后的输出电压将输入3.3V ADC 以读取电流值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否提供您想要实现的目标的草图? 这是否是一个高侧电流感测、例如连接到+3.3V 的电阻器和连接到电阻另一端的负载、作为被测器件的高侧电流感测?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    是的、我要测量高侧电流。 其概念是通过 om-amp (CSA)使 Rsense 两端的功率下降到 ADC。  

    请找到所附的图表、

    Image result for high side current sense circuit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tushar、

    我们的 LOG114能够测量八个十进制的100pA 至10mA 输入电流、但任何高于10mA 的电流都需要分立式解决方案。  因此、为了测量1uA 至0.3A 的输入电流 IG1、涵盖6个十进制的幅度变化以及任何精度度、将需要至少三个不同的增益级、并校准来自输入电压偏移和增益误差(电阻器不匹配)的初始误差。  

    在 Vs=3.3V 电源上、最高分流电阻 Rsense 为10欧姆、因此对于300mA 输入电流、输入差分电压为 Vindiff=0.3A*10ohm=3V。

    此外、由于运算放大器的输出无法摆动到负电源轨、因此能够测量1uA 输入电流(Vout=1uA*10ohm=10uV)、 您必须将输出偏移至少高于负电源轨+50mV -这是通过在 R3输入电阻器中引入一个小失配来实现的-请参阅下面的。

    对于0uA 的 IG1和匹配的 R2、R3电阻器、由于输出摆幅限制、输出摆幅应为0V、但 VF1为37mV。 在 OPA388输出电压线性范围内、当输入电流为零时、R3中的电阻器不匹配会很小、因此可将 VF2提升至60mV。

    在下面、请找到涵盖输入电流 IG1六个十进制变化的直流扫描:

    我还随附了 TINA-TI 原理图以供您自己进行仿真。

    e2e.ti.com/.../Tushar-high_2D00_side-measurement.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tushar

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设这已回答您的问题。 如果您需要其他帮助、只需在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis