This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA211:OPA211和 OPA2211的 PCN#20180221003数据表

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/701844/opa211-pcn-20180221003-datasheet-for-opa211-opa2211

器件型号:OPA211

 请在下面提供咨询意见,因为需要紧急执行资格审查。

  1. 在比较 Rev I 与 Rev J 数据表时、观察到 RL、RF、R1、R2和 R3的单位从 Ω μ W 更改为 W。请确认此更改是否正确或拼写错误。 TI 的 PCN 中未说明此更改。 如果此更改正确、请提供此更改的原因。

 

  1. 100µs 到、数据表中所述的时间已从0.5µs μ s/div 更改为0.5ms/div;从2µs μ s/div 更改为2ms/div、从 μ s/div 更改为100ms/div。 TI 的 PCN 中未说明此更改。 如果此更改正确、请提供此更改的原因。 请告知此更改是否对组件进行了任何更改、以及此更改带来的风险/影响是什么。

  1. 观察到以下布局已更改,TI 的 PCN 中也没有说明这一点。 请提供此更改的原因。 请告知组件是否有任何更改、以及此布局更改带来的风险/影响是什么。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电极

    显然、这些主要是拼写错误。 我将提交此申请进行修订。 同时使用修订版 I
    我们将尽快更新此内容。

    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dennis:

    只是检查是否已对其进行了修订?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电极

    我已经提交了修订版、但我怀疑它将在几天内完成。
    曲线上的项目看起来是拼写错误、布局建议不是组件更改、而是重新实施将旁路电容器放置在尽可能靠近 IC 电源引脚的位置的想法。 无论如何,这一直是最佳做法。 我认为在设计中使用修订版 I 是安全的。

    此致
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电极

    我与产品定义团队进行了双倍检查、您可以使用修订版 I 进行设计和资质审核

    谢谢
    Dennis