大家好
当我)INA331的数据表时、我发现 INA331的输出电压不能超过 VDD-1.2V(page9 &page10 μ V
那么、这是否意味着、如果我的 VDD=3.3V,我的最大输出信号电压不能超过 2.1V?
谢谢你
期待您的回复。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我明白了、谢谢
当我在 TINA 中仿真 INA331时、我发现增益不是100、而是175,、因此我的仿真是否有一些误差?
我的 TINA 仿真、就像附件一样。
如果您在 INA331的+输入和输入之间放置一个电压表、并从 VF1/VM1增益= 100获取交流分析中的比率。 请参见随附的。 变压器的前端增加增益= x2