This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA331:为什么 INA331的输出应小于 VDD-1.2V

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: INA331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/701112/ina331-why-the-output-of-ina331-should-be-less-than-vdd-1-2v

器件型号:INA331

大家好

  当我)INA331的数据表时、我发现 INA331的输出电压不能超过 VDD-1.2V(page9 &page10 μ V

  那么、这是否意味着、如果我的 VDD=3.3V,我的最大输出信号电压不能超过 2.1V?

谢谢你  

期待您的回复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao、

    它不是输出、而是基准电压、它必须比正电源轨低1.2V: "输出是指基准端子、该端子必须至少比正电源轨低1.2V。"  这是因为输入共模电压范围仅比正电源轨低1.2V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些 INA 类型产品具有内部节点限制、具体取决于输入 CM 电压、REF 电压、增益和差分输入电压。
    通过此链接、您可以下载功能强大的 INA 计算器、该计算器可以检查您是否在线性运行区域中运行您的设计。

    www.ti.com/.../ina-cmv-calc
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了、谢谢

    当我在 TINA 中仿真 INA331时、我发现增益不是100、而是175,、因此我的仿真是否有一些误差?

    我的 TINA 仿真、就像附件一样。  

    期待 您的帮助 e2e.ti.com/.../INA331.TSCThank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

    当我在 TINA 中仿真 INA331时、我发现增益不是100、而是175,、因此我的仿真是否有一些误差?

    我的 TINA 仿真、就像附件一样。

    期待您的帮助

    感谢 you.e2e.ti.com/.../5315.INA331.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您在 INA331的+输入和输入之间放置一个电压表、并从 VF1/VM1增益= 100获取交流分析中的比率。 请参见随附的。  变压器的前端增加增益= x2

    e2e.ti.com/.../INA331_5F00_THG.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hao

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设您的问题已得到解决。 如果您需要进一步的帮助、请在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我明白了、非常感谢