This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3201:传播延迟时间的分配

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/703320/tlv3201-dispertion-of-propagation-delay-time

器件型号:TLV3201

您好、支持团队、

我对 TLV3201的传播延迟时间中的分散有一些疑问。
例如、在数据表中、在输入过驱= 20mV 且 CL = 15pF 的条件下、低电平到高电平的典型值为47ns、最大值为50ns。
关于传播延迟时间中的分散、我们认为47ns (典型值)是平均值、50ns (最大值)是3σ μ s 的值。 我的理解是否正确?
即使在其他条件下也是正确的吗?

在3σ 温度范围(-40°C 至125°C)的情况下、55ns (最大值)值是否为1 μ A?

此致、
M. Tachibana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masanori-San、

    声明传播延迟典型值规格为47ns 且最大值规格为50ns 的数据表行基于在20mV 恒定过驱条件下对器件进行的测量。 过驱不会发生变化、而是传播延迟规格基于该测量的单位变化、具有恒定20mV 过驱。 我不确定 MAX 规格的确切 Σ 值、但我将对此进行研究。

    此致、
    Jaskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaskaran-San、您好!

    感谢你的答复。

    我想知道传播延迟时间是如何分散的。
    如果您有传播延迟时间的分布数据、您能否向我披露?

    此致、
    M. Tachibana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masanori-San、

    遗憾的是、现在我们没有可以共享的传播延迟分布数据。 数据表确实具有随温度变化的典型值和最大值。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Jaskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jaskaran-San、您好!

    我了解到传播延迟时间没有分布数据。

    同样、正如我一开始问的、典型值是否可以视为平均值?
    此外,您是否知道 MAX 值与典型值有多大的偏差(例如3σ)?

    此致、
    M. Tachibana
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tachibana-San、

    典型规格通常为1σ Ω 值、最大规格通常为3σ Ω 值。

    此致、
    Jaskaran