Other Parts Discussed in Thread: TLV3201
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV3201 您好、支持团队、
我对 TLV3201的传播延迟时间中的分散有一些疑问。
例如、在数据表中、在输入过驱= 20mV 且 CL = 15pF 的条件下、低电平到高电平的典型值为47ns、最大值为50ns。
关于传播延迟时间中的分散、我们认为47ns (典型值)是平均值、50ns (最大值)是3σ μ s 的值。 我的理解是否正确?
即使在其他条件下也是正确的吗?
在3σ 温度范围(-40°C 至125°C)的情况下、55ns (最大值)值是否为1 μ A?
此致、
M. Tachibana