This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV07:关于 TLV07电压跟随器

Guru**** 1830270 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV07, OP07, OPA202
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/696074/tlv07-about-tlv07-voltage-follower

器件型号:TLV07
主题中讨论的其他器件: OP07OPA202

您好!

如下图所示。

U8 (TLV07)是电压跟随器、 正输入连接1K  电阻、输入为直流1V、 一些器件(目前已发现大约10个器件)。 输出是问题、输出为-7V、并且已更改其他器件输出为正常、输出为1V。  U8是 OP07、 我们没有看到(该板已生产多年、使用了 OP07)。   谢谢、您能帮我分析一下。

 


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li、

    错误是否可重现?

    U8上电之前是否施加输入电压?

    您可以增大1k 电阻器吗? 当时还在发生吗?

    aU1的用途是什么?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Li、
    我不确定您是如何获得1k 欧姆等效输入电阻的、但对于5V 的 V1、您应该能够在0.806V 至1.008V 之间调节输入
    因此、我可以考虑您看到的两个潜在原因:首先、您在 JUM1上的连接不良(输入为浮动)、因此输出在负轨上崩溃或部件损坏(例如 ESD)。 请直接验证 U8的引脚3上的输入电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Li、

    另一个快速说明是、如果您正在寻找 OP07的升级版本、那么 OPA202是更好的替代版本、因为它实际上是 OP07的性能升级版本。 TLV07采用完全不同的工艺技术、具有一些可能与现有 OP07设计不兼容的特性。 但是、我不认为这是您问题的根源、我同意 Marek 的说法、即您可能连接不良或损坏了部件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai,

    错误是否可重现?

    是的。

    U8上电之前是否施加输入电压?

    它不相关。 它是相同的。

    您可以增大1k 电阻器吗? 当时还在发生吗?

    Incresase 改为5.1K、它仍然会发生、1K 更改为0欧姆、这是可以的。

    aU1的用途是什么?

    U1是恒流电路。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    电阻器的值从1K 更改为0欧姆、器件输出正常、我再次测试并直接验证了输入电压。 TLV07的大部分工作电阻是1k Ω 还是0 Ω、到目前为止、此类器件很少。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请直接验证 U8的引脚3上的输入电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    锂离子电池

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设您能够解决您的问题。 如果没有、请在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    U8的引脚3为-4V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Li、

    鉴于一旦降低源阻抗、问题就会消失、我怀疑这可能是通量污染问题。 焊接过程中的通量会在引脚之间产生寄生路径并导致过多的直流误差、这通常使得偏置电流看起来比实际大得多。 组装后是否正确清洁了这些电路板? 即使是"看起来"干净的电路板也会表现出这种行为、因为磁通量会被捕获在器件下方。 如果您可以使用超声波清洁剂、那么这是验证问题是否出在哪的最简单方法之一。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    锂离子电池

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设您能够解决您的问题。 如果没有、请在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis