请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV07 主题中讨论的其他器件: OP07、 OPA202
您好!
如下图所示。
U8 (TLV07)是电压跟随器、 正输入连接1K 电阻、输入为直流1V、 一些器件(目前已发现大约10个器件)。 输出是问题、输出为-7V、并且已更改其他器件输出为正常、输出为1V。 U8是 OP07、 我们没有看到(该板已生产多年、使用了 OP07)。 谢谢、您能帮我分析一下。