This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV602:输入失调电压问题

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV602

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/683927/lmv602-input-offset-voltage-issue

器件型号:LMV602

您好、先生、

我们的客户遇到一些 LMV602存在一个输入失调电压问题。

如果它们在0.85mv 上设置输入失调电压、则它们的电路增益不正确、正确增益为70、如果它们将输入失调电压调整为1.6mV、则增益正确。

该器件输入偏移的典型电压为0.55mv、最大电压为5mV、VCC 为2.7V。  其设计为3.3V。

因此、客户的问题是输入失调电压为什么会影响输出增益电压。 另一个原因  是输入电压值接近典型值会产生影响、即每个放大器是否具有 最小 输入失调电压 值、如果客户少使用此器件、则会产生输出增益数据。

为什么它看起来是 LMV602的某些 IC、并非所有 LMV602都存在此问题。

注意:由于客户无法显示 LMV602的原理图详细信息、因此我只能告诉他们将增益设置为70。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lina:

    是直流增益吗? 还是交流增益? 该电路的输入信号是什么? 直流信号还是交流信号? 输出电压是多少? 您是否注意到数据表提到输出无法完全降至0V?

    R309是否足够大、能够将 LMV602的输出与电容负载 C30_隔离?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lina:

    我们将需要更多信息来帮助调试此处发生的情况。 如 Kai 所建议的、您能告诉我们这是交流还是直流输入信号吗?

    您的意思是"设置输入失调电压"? 通常、我们将输入失调电压视为运算放大器的一个参数、用户无法更改该参数。

    通过查看提供的原理图、我们可以确定增益为70时的 RF 值、但出于稳定性的考虑、了解 Cf 和 R309是什么非常重要。 此外、R304和 R306的分压器为什么会设置它的方式? 根据我的计算、在3.3V 电源下、运算放大器输入端的直流电压将非常接近于接地、这可能会导致问题。 对于单电源应用、偏置至1/2 Vs 通常是一个更好的起点、因为它允许最大的输入电压范围。

    我知道您的客户对共享信息有顾虑、但这是一种带有隔离电阻器的简单同相增益配置、我们在 TI 高精度实验室视频系列中进行了广泛讨论、我们已经多次看到过这种配置。 我们将能够提供更多有关电路的信息、从而提供更好的帮助。

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    更正上述内容设置输入失调电压、实际上是设置直流偏置电压。  

    客户输入信号为直流+交流、R305=510欧姆设置直流控制杆为0.85mV、交流信号为 无规则脉冲、太弱、我们无法知道详细信息值。(您可以参阅以下输出波形)

    BTW、上面的原理 图 R=220k Ω、C:220pf、R309=51k Ω。

    现在的问题是、如果 R305 = 510欧姆、器件无法进入更大的区域、如果 R305为1k、它可能会像低于输出波那样正常放大。

    客户想知道、为什么会导致此问题? 如何设置直流偏置电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lina:

    如果您的传感器只有交流信息且没有直流信息、则应生成远高于0.8mV 的偏置电压。 接下来、交流将您的传感器信号耦合到 OPAMP 输入。 增益设置反馈环路还应仅放大交流信息:

    在上面的电路中、偏置电压为1.65V。 OPAMP 输出端的放大传感器信号位于相同的偏置电压上。 在我的示例中、交流传感器信号的振幅为50mVp。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai:

    我是本例的最终用户。 实际上、我们在这里有一个简短的问题。

    我们使用0.85mV 直流偏置电压、因为我们希望偏置电压尽可能低。 因为我们希望在0.85mV ~ 3.3V 范围内具有更大的范围。
    根据上述输入、0.85mV 似乎不合适。 输入直流偏置电压是否有任何最小值? 在本例中、我们无法设置为 VCC 的一半。

    我们发现、如果我们在那里设置0.85mV、并非所有芯片都工作不正常。 大多数都是正确的。 其中一些工作不正常、但在我们将偏置电压更改为1.6mV (510欧姆至1K 欧姆)后、工作正常。 因此、这就是我们想要知道该芯片的最小值是多少的原因。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    OPAMP 无法处理输入端的负电压。 输出也无法处理负电压。 即使输出电压低至0V 也是不可能的。 因此、您必须生成不超出 OPAMP 共模输入电压范围的输入偏置电压。

    您的输入信号是什么? 它是否有直流信息? 还是仅交流信息?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai:

    感谢您的回复。  

    实际上、我们要放大的信号是光电二极管的非常弱的正脉冲。 我们只需要从运算输出获取正信号。

    我们将直流偏置电压配置为0.85mV、因为我们希望输出侧的直流基准尽可能低。 否则、它将缩小信号范围。  

    现在问题是、如果偏置电压为0.85mV、芯片有时无法正确放大该弱脉冲。 但是、如果我们将该电压设置为1.6mV、则可以正常工作。 此外、我们将"问题"芯片换为"好"芯片、结果是一样的。 "问题"芯片并不总是工作。

    这就是我们弹出此问题的原因。 我们只想知道根据我们的情况、最小的直流偏置电压是多少? 我需要将此规格反馈给我的领导者、以便再次审查该设计。

    电子邮件可能不足以描述我们的问题。 如果您位于中国、请提供您的联系信息吗? 我们可以更详细地讨论这一点。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    不幸的是,我不住在中国。 :-)

    如果您想放大光电二极管的信号、您是否考虑过使用 TIA (跨阻放大器)?

    www.ti.com/lit/ug/tidu535/tidu535.pdf

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai:

    谢谢。 我想我们会考虑您的建议。 但在本例中、,我需要从 TI 获得清晰的反馈、即使用 LMV602实现芯片正常工作的最小直流偏置电压是多少。 我需要这些数据、然后返回到我们的设计团队来解决该问题。 更改芯片或更新我们现有的设计。 这是一个非常紧迫的问题、因此请尽快提供答案。 非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    对于3.3V 电源电压、LMV602的共模输入电压范围为0V...2.3V。 输出电压范围为30mV...3.27V、10k 负载连接至3.3V/2=1.65V。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:Lina

    我再次查看了您的原理图并提供了信息、并意识到我仍然不确定这里会发生什么情况。 首先、您一直将光电二极管的输入信号描述为"弱"、但上面的示波器图片显示的输入接近3Vpk! 如果您使用10x 探头、则这意味着信号为300mVpk。 您能否提供输入信号的近似频率和振幅?

    您还选择了反馈电容器 C、该电容器将转角频率设置为仅3.3kHz。 通过从示波器图像粗略估算输入信号的频率、我相信输入信号至少为4kHz、如果您尝试捕获各个脉冲、而不仅仅是峰值检测、 那么、您将需要更多的带宽来完全捕获信号。

    最后、在输出端、R309和 C308构成一个截止频率仅为3Hz 的低通滤波器! 为什么该设置如此低? 是否需要如此大的负载电容器?

    帮助我了解您的设计目标-您是否希望将每个峰值放大~70? 您是否只是在寻找峰值检测和保持? 我提出的建议如下:

    *如果您是直流耦合、请更改滤波器频率(C 和 C308)并完全消除直流偏置。 对于非交流耦合系统、无需直流偏置。

    *如果您是交流耦合的、请设置输入共模电压(IN+直流偏置点)、以便获得最大输出摆幅、这大概是中间电源。 请记住、直流偏置点也将被运算放大器的增益放大、因此直流偏置电压=(电源/2)/增益。 在这种情况下、我建议将 R304设置为1MEG、将 R305设置为2.5k、作为一个粗略的起点。

    我在仿真文件中附加了您电路的交流耦合版本、供您使用。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    e2e.ti.com/.../LMV602_5F00_E2E_5F00_AC_5F00_Coupled.TSC

    最棒的

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户:Lina

    您对这些问题还有其他意见吗? 如果没有、我将关闭此主题、您可以在准备好后发布新问题。

    谢谢、
    Paul