Other Parts Discussed in Thread: LMV602
您好、先生、
我们的客户遇到一些 LMV602存在一个输入失调电压问题。
如果它们在0.85mv 上设置输入失调电压、则它们的电路增益不正确、正确增益为70、如果它们将输入失调电压调整为1.6mV、则增益正确。
该器件输入偏移的典型电压为0.55mv、最大电压为5mV、VCC 为2.7V。 其设计为3.3V。
因此、客户的问题是输入失调电压为什么会影响输出增益电压。 另一个原因 是输入电压值接近典型值会产生影响、即每个放大器是否具有 最小 输入失调电压 值、如果客户少使用此器件、则会产生输出增益数据。
为什么它看起来是 LMV602的某些 IC、并非所有 LMV602都存在此问题。
注意:由于客户无法显示 LMV602的原理图详细信息、因此我只能告诉他们将增益设置为70。