This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA103:增益设置 G=1时、INA103的输出电压错误

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: INA103

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/683524/ina103-output-voltage-of-the-ina103-is-wrong-with-gain-setting-g-1

器件型号:INA103

尊敬的所有人: 如果有人能帮助我们使 INA103KP 正常运行、将会大有帮助。 由于数周以来、我们无法理解什么是错误的。

我们使用 INA 103 KP 作为仪表放大器作为热电偶电路的驱动器。 我们按照数据表中的建议将其接通、如图-1所示。 也就是说、V+/V-=+12/-12直流、增益= 1、引脚14保持开路、然后引脚2和 PIN6 、引脚15和引脚13连接在一起、然后引脚10和引脚11连接在一起。 PIN7被接地。 输入端子引脚1是来自热电堆的模拟信号、引脚16是来自热电堆的负信号。 在该配置中、一旦通电、INA 103的引脚10上输出12V 电压。 如果我们在进入 INA103之前测量热电堆信号、它的电压为100mVolts。 在这种情况下、当 G=1时、我们应该在 INA103的输出上获得100mVolts。 即使我移除了信号源、它看起来也只是输出12伏电压。

希望有人能在黑暗中发光。

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    您是否有从两个 INA103输入到接地的输入偏置电流路径? 我怀疑如果热电偶悬空、INA103上的偏置电流会将输入拉至正电源轨或负电源轨、导致 INA103超出其共模范围并导致不可预测的行为。 将- 100kΩ 接地(直接接地或通过10kΩ Ω-Ω 接地)应该可以解决此问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    感谢您的回复。

    我决定移除热电偶、并尝试简单的方法来解决问题。 我放置了一个500欧姆电位器、而不是热电偶。 请查看原理图。 即使来自接线器的信号为100mV、增益设置为 G=1、INA 在引脚10上输出10V 电压。 如果我开始转动灌电流器、输出也会开始变化、但它永远不会变为接近零的值或灌电流器输出的值。 当我一直转动灌电流器件时、INA 103输出从10V 开始、然后下降到1.1V、如果我继续旋转灌电流器件、它将保持在1.5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、
    这是不寻常的。 您能否测量引脚5和12处的电压? 此外、如果您可以在使用示波器测量的引脚5、10和12处提供波形、这可能会有所帮助。 我们之前看到过一些错误、其中使用 DMM 测量直流漂移、而实际问题实际上是器件中的振荡。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请确认在实际电路中、+15V 电源直接连接到引脚9、-15V 电源直接连接到引脚8。 查看您的纸质原理图图片、无法确认这一点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、请看一下更新的原理图。 引脚(8和9)连接到具有两个输出的电源。 我已将+15V 连接到 INA103的引脚9、并通过交换另一个输出的(+\-)线路来提供-15V 电压。  当向电路供电时、使用常规万用表 Agilent 1272在输出引脚处测量的值显示12.6伏、即使我旋转电容器、也不会发生任何情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、

    我觉得芯片在试验过程中损坏了。 选择新鲜的 INA103。

    始终使用电源去耦电容器、仅在两个电源永久连接到 INA103的情况下进行实验。 并在将电缆连接到输出时在输出线路中插入100R 电阻器。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai、
    实际上、在第一种拓扑中、我为两个-/+电源使用了钽1 mF 去耦电容器。 考虑到我在图片中的最后一篇文章、如果来自灌电流器的模拟信号为100mV、那么它应该在其输出引脚上显示100mV。 我是否可能连接了错误的设备?

    Dave
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、

    是的、在第一张图片中、去耦电容器连接不正确。 您已将它们与电源输入串联。 但您必须将它们并联、其中一个去耦电容桥臂连接到电源引脚、另一个桥臂连接到 GND。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dave

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设您能够解决您的问题。 如果不是、请在下面发布答复、如果此打开超时、则创建新线程。

    谢谢
    Dennis