尊敬的所有人: 如果有人能帮助我们使 INA103KP 正常运行、将会大有帮助。 由于数周以来、我们无法理解什么是错误的。
我们使用 INA 103 KP 作为仪表放大器作为热电偶电路的驱动器。 我们按照数据表中的建议将其接通、如图-1所示。 也就是说、V+/V-=+12/-12直流、增益= 1、引脚14保持开路、然后引脚2和 PIN6 、引脚15和引脚13连接在一起、然后引脚10和引脚11连接在一起。 PIN7被接地。 输入端子引脚1是来自热电堆的模拟信号、引脚16是来自热电堆的负信号。 在该配置中、一旦通电、INA 103的引脚10上输出12V 电压。 如果我们在进入 INA103之前测量热电堆信号、它的电压为100mVolts。 在这种情况下、当 G=1时、我们应该在 INA103的输出上获得100mVolts。 即使我移除了信号源、它看起来也只是输出12伏电压。
希望有人能在黑暗中发光。
David