This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/OPA547:OPA547关断问题(和仿真)

Guru**** 2813705 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, OPA548, OPA547, OPA140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/683687/tina-spice-opa547-opa547-shutdown-question-and-simulation

器件型号:OPA547
主题中讨论的其他器件:Tina-TIOPA548OPA140

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!  我尝试将5V DAC 电压转换为-5至45V 信号。  数据表显示、当器件处于关断模式(热或使用 E/S 引脚)时、可以禁用该器件的输出。  当我对其进行仿真时、似乎部件实际上输出负电源轨(在我的例子中、是-12V、这是一个问题)、而不是悬空。  这只是一个不知道如何仿真浮点/三态输出的仿真问题、还是在关断模式下、该器件实际上输出了负电源轨?

下面是我使用的电路:

如果需要任何其他信息、请告诉我。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../DAC-Translator-_2D00_-TI-Help.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeremy、

    当器件处于关断模式时、OPA547/OPA548输出将从接地基准负载中拉出电流。 负载提供的电阻越高、输出引脚将由于压降增加而下拉的距离 V-越近。  如果负载电阻较低、为几欧姆或几十欧姆、则与负载 电阻较高时相比、禁用放大器时、输出将更接近0V。  这是由于输出级设计所致。

    下图显示了工作台上的 OPA548、它在1千欧负载下运行并启用、然后在100欧姆负载下禁用。 当负载 从1千欧降低到100欧时、观察输出电平如何从负电压变为接近0V 的值。

    我不知道 OPA547/OPA548模型模拟实际器件的关断输出行为的程度、但它表现出的行为是一个有用的指标。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeremy、

    感谢您提供原理图!

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、不幸的是、这对我们来说将是一个问题。  我希望将 V-设置为 GND。  我使用外部 DAC 查看电流限制、但仿真中的数学运算似乎没有达到我预期的效果(希望这也与负载无关)。  

    我使用 DAC 计算了引脚上的电压、看起来50mA 的限制应该大约为4.434V (Vlimit = 0 + 4.75 -(31600 * 0.050 /5000)。  我尝试对其进行仿真、但即使在拉动60mA 电流的情况下、整个电压似乎也会通过。  

    该输出是否也依赖于负载、或者是否有其他原因导致计算未按预期进行?

    原理图:

    e2e.ti.com/.../7455.DAC-Translator-_2D00_-TI-Help.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeremy、

    如果您将 V-从-5V 更改为0V、则必须确保在低端上观察 OPA547/OPA548线性输入共模电压范围(VCM)和输出电压摆幅范围 如果违反、电路将不会按需要运行。

    电流限制精度仅在 OPA547/OPA548电气特性表中的条件下指定。 该条件下的最大误差约为+/-10%、但在其他条件下可能更高。 我测试了 OPA548模型、将电流限制设置为介于大约30mA 至100mA 之间的不同值、发现启动电流限制的电流会降低10mA、有时甚至更高。 电流限制功能不是用于精确的电流限制、而是用于保护负载或运算放大器的通用限制。

    由于连接到输出端的理想电流源、在仿真中 OPA547/OPA548输出电压有可能降至0V 以下。 您可以在下面显示的我的 TINA 仿真电路版本中看到这一点。 在实际电路中、除非电流源能够支持反向、否则情况并非如此。

    我在 TINA 电路中注意到的一个问题是为 Rg 和 Rf 选择的极高电阻值。 OPA547/OPA548输入偏置电流大约为100nA 至500nA。 可为输出参考电压偏移贡献数百毫伏的电压。 该误差可能很明显、并导致输出电压与预期值不同。 在 TINA 仿真中、我将电阻器降低了10倍、误差大幅降低。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

    e2e.ti.com/.../OPA548_5F00_DAC_5F00_drive_5F00_01.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jeremy、

    我们提供的信息是否解决了您的 OPA547/OPA548应用问题? 如果是、请关闭此 E2E 主题。

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas、

    感谢您的回复!

    看起来元件的减少实际上并没有产生任何影响。  我认为您可能会将新值(-0.8V)与初始电路的输出进行比较、初始电路的 V-连接到-12V、而不是 GND (-12V 左右)。  请告诉我、如果我对此有误、或者如果您能够通过按10倍比例缩放组件来看到差异(也许我错过了一些东西)。  

    我确实将理想运算放大器换成了 OPA140、但没有看到任何差异。  除了对一些器件进行采样和在内部测试电路之外、我并不完全确定从哪里走过来(仿真器或我的设置不正确、或者器件无法满足我们的需求)。  我可以将 Vsupply 更改为 GND、而不是-12V、但它将消除我们的盒子的一些功能(我们需要-5V 电源)。  

    您是否能够模拟热关断或手动关断不会导致负输出的任何可能结果(或知道我们应该在实验室中执行哪些实际测试来测试此结果)、或者我们是否可以预期这种结果?  我可以在-5V 外部进行开关、但这需要额外的多路复用器或光电隔离器、这会增加(可能)不必要的复杂性。  

    谢谢、Thomas!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeremy、

    看起来元件的减少实际上并没有产生任何影响。  

    好的、那么您要测试的 OPA547的输入偏置电流(IB)必须朝向低端 我提到它是因为 OPA547的不同生产运行可能会出现问题、而 Ib 恰好更高。

    认为您可能会将新值(-0.8V)与初始电路的输出进行比较、初始电路的 V-连接到-12V、而不是 GND (-12V 左右)。  请告诉我、如果我对此有误、或者如果您能够通过按10倍比例缩放组件来看到差异(也许我错过了一些东西)。  

    仅在仿真中才会出现-0.8V 电压、因为理想电流源可适应极性开关。 施加单个正电源时、具有实际负载的实际电路将无法支持负输出电压。  仿真显示、当电阻负载(1k)从输出端接地时、对于+48/0V 电源布局、最小输出电压约为+0.75V 和+45V。 输出不会按预期变为负。

    我确实将理想运算放大器换成 了 OPA140 、但没有看到任何差异。  除了对一些器件进行采样和在内部测试电路之外、我并不完全确定从哪里走过来(仿真器或我的设置不正确、或者器件无法满足我们的需求)。  我可以将 Vsupply 更改为 GND、而不是-12V、但它将消除我们的盒子的一些功能(我们需要-5V 电源)。  

    实际上、使用-5V 或-12V 负电源为 V-供电确实使应用 OPA547等运算放大器变得更容易。 然后、输出 可以真正向下摆动到0V 甚至是负值、具体取决于用于 V-的负电压标高。

    您是否能够模拟热关断或手动关断不会导致负输出的任何可能结果(或知道我们应该在实验室中执行哪些实际测试来测试此结果)、或者我们是否可以预期这种结果?  我可以在-5V 外部进行开关、但这需要额外的多路复用器或光电隔离器、这会增加(可能)不必要的复杂性。

    遗憾的是、当器件进入关断状态且使用了负电源时、无法防止 OPA547变为负电压。 但是、如果负载电阻 较低 、则会使电压保持在0V

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeremy

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设您的问题已得到解决。 如果不是、请在下面发布答复、如果这个线程超时、则创建一个新线程。

    谢谢
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas / Dennis、

    老实说、这听起来就像您回答了我们的问题、但这并不一定意味着它可以为我们解决问题。  我对输出上的负载没有任何控制、因为这将在具有一组不同器件的生产线上进行、并且负载可能会因器件而异。  如果将器件置于关断状态(热或禁用电源)会导致器件变为负电压、则该器件不能成为我们的解决方案。  我们无法在可能具有或可能没有反向电压保护的器件上施加负电压。  

    听起来我们可能需要找到不同的解决方案、因为听起来这款器件不适合我们的应用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jeremy、

    我根据您的应用和禁用状态要求检查了我们的其他高功率运算放大器、但没有找到在禁用状态下可确保输出端不存在一定电压电平的放大器。

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程