主题中讨论的其他器件:Tina-TI、 OPA548、 OPA140
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好! 我尝试将5V DAC 电压转换为-5至45V 信号。 数据表显示、当器件处于关断模式(热或使用 E/S 引脚)时、可以禁用该器件的输出。 当我对其进行仿真时、似乎部件实际上输出负电源轨(在我的例子中、是-12V、这是一个问题)、而不是悬空。 这只是一个不知道如何仿真浮点/三态输出的仿真问题、还是在关断模式下、该器件实际上输出了负电源轨?
下面是我使用的电路:
如果需要任何其他信息、请告诉我。 谢谢!