This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC271:编程或不编程

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC271, OPA170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/682744/tlc271-programming-or-not-to

器件型号:TLC271
主题中讨论的其他器件: OPA170

 此 IC 采用此配置- 它可以进行编程、也可以满足、这 只是应该按原样工作的一个部件  

如果可以对其进行编程,如何进行 编程?  

它的工作原理与它的工作原理相同、但我在  它调节的功率放大器的输出上得到了一些 Dcmv  

哦、引脚4上有-6.8V 电压、引脚7上有+6.8V 电压、引脚6、8上有115mv 电压、引脚2上有2.2mg 电压用于扬声器输出  

谢谢

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    TLC271根据"偏置选择"引脚(引脚6)的设置具有可编程功耗。   

    您似乎在问是否有方法对输入失调电压进行编程、以便您可以将输出电压修整为0V。  TLC271和大多数没有修整引脚的现代运算放大器除了使用外部修整电压之外、无法将输入失调电压编程到特定水平、根据其精度、该电压可能优于或差于 TLC271已提供的电压。

    如果不了解完整的电路配置、则很难调试是否存在问题、但首先建议迁移到较新的器件、例如 OPA170、该器件具有更好的输入失调电压和输入失调电压漂移规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先感谢 Collin、这是使用中的较旧的插入式 IC 类型、我还看到其他 原理图中的引脚3是开路的、引脚1是接地的

    我只是想知道它是否会在瞬间 接触到一个引脚对线接地或一个电压 而不添加外部部件时保持一个程序?

    如果我可以添加一个控件来在输出电路中获得0v dc、这将是很好的。

    这个问题可能来自随时间推移而漂移的电路的其他部分、只是在更换 IC 后发生的问题

    我想 我应该在引脚6和8上获得稳定的115mv、以便它正常工作?  或 扬声器输出上最可能为我提供的直流电压

    谢谢 Mike

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    TLC271在这里的工作方式类似于直流伺服。 由于电路看起来有点旧、我想在早期版本中使用了另一个 OPAMP、即具有不同引脚的 OPAMP。

    直流伺服系统的工作原理如下:
    TLC271的引脚3为 GND 电势。 借助于负反馈、引脚2被保持在虚拟 GND 上。 当功率放大器的输出显示与 GND 不同的电势时、电流将流经 R25并对 C3进行充电。 该电路只是一个积分器。 因此、TLC271的输出电压会上升并移动功率放大器输入级的工作点 T1、直到功率放大器的输出电压也显示 GND 电势。

    因此、TLC271的输出电压不必修整为-115mV、而是在直流伺服环路稳定且输出电压调节停止时自动调整为该电压。

    TLC271引入的唯一误差是其自身的输入失调电压、这是12mV 的最坏情况。 我不认为这个相当低的输入失调电压必须修整为零?

    引脚8是 TLC271的偏置选择输入。 这不是输出! 引脚8连接到哪个电位? 请告诉我们吗?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否-目前在引脚8上、我从接地端获得了-.031、我不知道我还能从建议中测量什么?
    此外、扬声器输出端的电压为106mv DC、而扬声器输出端告诉我低于10mV 的电压可能是可以的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    从 quad606的布局(可在 www 中找到)可以看出引脚6和引脚8彼此相连。 TLC271的输出本身提供了 TLC271的偏置选择。

    您测量的-31mV 直接是 TLC271的输出信号。 它应该为-115mV、如原理图所示。

    您能否测量 TLC271的引脚2和引脚3处的电压? 它们应该为0V、或者至少非常接近0V。

    Quad606的其他测量点是否正常?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    T1 e =-.64 b =.04 c =-6.7
    t2) e = 6.03v b = 6.6v c =-56V
    T3 c= 5.3v b=.64v e=.015v
    T6 e=-.62v b=-1.2V c-56V 或1.6V 接地
    T5 b=-1.7V e=1.23v
    R16=-28V 另一侧 R16 D6=-.6V
    IC1引脚6=-.033 PIN2和3为0v  引脚7=6.7v 引脚4=-6.7

    T15 B.=5V e=0v c=+64v

    T16 B=.5V e=0v C=-52v

    R 39 1侧 -52v &-59v --看起来有点焦了)

    R38 1侧+64v 和+64v 看起来正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    感谢您的测量。

    嗯、我认为电源电压远高于预期值? 对于 quad606、通常使用58V 和54V。 但您的测量结果显示为64V 和59V。 这可能会使电路的某些工作点发生偏移、以至于直流伺服不再能够将功率放大器的输出电压调节至0V。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的放大器一侧有 B+不平衡问题直流电源电压降至+32V、负电压升至-65V、 R12和 R39看起来烧坏了、但检查正常、T15和 T16是否会导致他们检查良好、但我不知道是否正常 它们是匹配的、
    如果一个电容器是新的、另一个是原始电容器、则 C12或 C13可能会导致该问题、它们在65V 时为15000mF。 我要更换1个通风和分体式?  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    当我有一个旧的放大器进行维修时、我通常会用新部件更换所有电解电容器。 即使它们看起来正确、它们也可能会丢失所有电容。 因此、用新的 C12和 C13替代是一个很好的主意。

    我认为 T15和 T16不必是匹配的器件。 由于两个晶体管的基极和发射极相互连接、每次只能打开一个晶体管。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我用好的电容器将卡切换到另一侧、D11也做同样的事情、并且保持足够长的时间

    B+超过65V 至77V、而另一侧降至50V、还有什么可能导致这种严重失衡?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    您是否已用新盖替换 C9和 C11?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、两个卡上都有、即使是 C7

    日期我对 R39和 T6有错误的检测、导致偏移

    原理图上的 R5也显示了120k 、但有一个执行了 mod 并使用了62k 电阻  

    我在引脚6上测试了100k 的电压上升到-77mV、因此如果再上升20k、可能会将我置于-115mv、 引脚6上的 mod 电压为30mV 会有任何问题

    如果没有任何伤害、我可以把62k 留在那里、你怎么看?

    我还有1个问题  、一端在1mV 直流时良好、另一端  在17mv 时较慢

    我非常  感谢您对我的芯片调节此直流偏置所提供的帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    恭喜、Mike!

    62k 维修可能与 C12和 C13老化有关。 现在、再次使用新电容器时、R5应再次变为120k。 此外、R5直接影响 Quad606输入端的高通转角频率。

    对于功率放大器输出端的失调电压、1mV 和17mV 是绝对可以的。 不过、对于 TLC271、17mV 有点高。 TLC271的引脚2处的电压是多少?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    引脚2处的电压为0v。

    我不知道在再次检查所有器件后会发生什么情况、所有器件都很好  

    因此、我用制动器清洁剂将电路板进行了清洁、然后重新安装

    现在、两个板都可以工作 、并且我在两个输出上都设置了0v DC off、它们都很好!

    非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    :-)