Other Parts Discussed in Thread: TLC271, OPA170
主题中讨论的其他器件: OPA170
此 IC 采用此配置- 它可以进行编程、也可以满足、这 只是应该按原样工作的一个部件
如果可以对其进行编程,如何进行 编程?
它的工作原理与它的工作原理相同、但我在 它调节的功率放大器的输出上得到了一些 Dcmv
哦、引脚4上有-6.8V 电压、引脚7上有+6.8V 电压、引脚6、8上有115mv 电压、引脚2上有2.2mg 电压用于扬声器输出
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TLC271, OPA170
此 IC 采用此配置- 它可以进行编程、也可以满足、这 只是应该按原样工作的一个部件
如果可以对其进行编程,如何进行 编程?
它的工作原理与它的工作原理相同、但我在 它调节的功率放大器的输出上得到了一些 Dcmv
哦、引脚4上有-6.8V 电压、引脚7上有+6.8V 电压、引脚6、8上有115mv 电压、引脚2上有2.2mg 电压用于扬声器输出
谢谢
尊敬的 Mike:
TLC271根据"偏置选择"引脚(引脚6)的设置具有可编程功耗。
您似乎在问是否有方法对输入失调电压进行编程、以便您可以将输出电压修整为0V。 TLC271和大多数没有修整引脚的现代运算放大器除了使用外部修整电压之外、无法将输入失调电压编程到特定水平、根据其精度、该电压可能优于或差于 TLC271已提供的电压。
如果不了解完整的电路配置、则很难调试是否存在问题、但首先建议迁移到较新的器件、例如 OPA170、该器件具有更好的输入失调电压和输入失调电压漂移规格。
首先感谢 Collin、这是使用中的较旧的插入式 IC 类型、我还看到其他 原理图中的引脚3是开路的、引脚1是接地的
我只是想知道它是否会在瞬间 接触到一个引脚对线接地或一个电压 而不添加外部部件时保持一个程序?
如果我可以添加一个控件来在输出电路中获得0v dc、这将是很好的。
这个问题可能来自随时间推移而漂移的电路的其他部分、只是在更换 IC 后发生的问题
我想 我应该在引脚6和8上获得稳定的115mv、以便它正常工作? 或 扬声器输出上最可能为我提供的直流电压
谢谢 Mike
尊敬的 Mike:
TLC271在这里的工作方式类似于直流伺服。 由于电路看起来有点旧、我想在早期版本中使用了另一个 OPAMP、即具有不同引脚的 OPAMP。
直流伺服系统的工作原理如下:
TLC271的引脚3为 GND 电势。 借助于负反馈、引脚2被保持在虚拟 GND 上。 当功率放大器的输出显示与 GND 不同的电势时、电流将流经 R25并对 C3进行充电。 该电路只是一个积分器。 因此、TLC271的输出电压会上升并移动功率放大器输入级的工作点 T1、直到功率放大器的输出电压也显示 GND 电势。
因此、TLC271的输出电压不必修整为-115mV、而是在直流伺服环路稳定且输出电压调节停止时自动调整为该电压。
TLC271引入的唯一误差是其自身的输入失调电压、这是12mV 的最坏情况。 我不认为这个相当低的输入失调电压必须修整为零?
引脚8是 TLC271的偏置选择输入。 这不是输出! 引脚8连接到哪个电位? 请告诉我们吗?
Kai
T1 e =-.64 b =.04 c =-6.7
t2) e = 6.03v b = 6.6v c =-56V
T3 c= 5.3v b=.64v e=.015v
T6 e=-.62v b=-1.2V c-56V 或1.6V 接地
T5 b=-1.7V e=1.23v
R16=-28V 另一侧 R16 D6=-.6V
IC1引脚6=-.033 PIN2和3为0v 引脚7=6.7v 引脚4=-6.7
T15 B.=5V e=0v c=+64v
T16 B=.5V e=0v C=-52v
R 39 1侧 -52v &-59v --看起来有点焦了)
R38 1侧+64v 和+64v 看起来正常
是的、两个卡上都有、即使是 C7
日期我对 R39和 T6有错误的检测、导致偏移
原理图上的 R5也显示了120k 、但有一个执行了 mod 并使用了62k 电阻
我在引脚6上测试了100k 的电压上升到-77mV、因此如果再上升20k、可能会将我置于-115mv、 引脚6上的 mod 电压为30mV 会有任何问题
如果没有任何伤害、我可以把62k 留在那里、你怎么看?
我还有1个问题 、一端在1mV 直流时良好、另一端 在17mv 时较慢
我非常 感谢您对我的芯片调节此直流偏置所提供的帮助?