Other Parts Discussed in Thread: LM324, LM358
主题中讨论的其他器件:LM324、 LM358
单电源+12V
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
这是有用的信息。 我刚开始设计: 一般来说、驻极体麦克风前置放大器的设计很清晰。 但我不确定线路输入前置放大器的设计、这里的清晰度要低得多。
我认为、线路输入前置放大器应作为缓冲放大 器、接受来自各种消费类音频设备的线路输出信号、缓冲放大器应提供一些增益和阻抗匹配。
电路应用是 LED 控制器、用于为 LED 灯产生照明效果。
我不知道什么应该是增益、什么设计适合这里。 通常、来自线路输入的音频信号会进入主电平增益触发器和4个带宽电位计、然后在 LM324电路上、该电路具有4个有源带通滤波器、用于四种不同的频率。 信号从那里传输到2N3904晶体管、该晶体管为连接了 LED 条的 MOSFET 馈电。 因此、MOSFET 控制 LED 闪烁。 我认为增益应该是最小的。
您好、Wilson、
查看有关同相配置的电路指导手册、其中介绍了设计步骤。 将参数更改为您的系统所需的参数。
http://www.ti.com/lit/an/sboa271/sboa271.pdf
谢谢、
Paul