This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TL072:TL072前置放大器设计

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LM324, LM358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/683200/webench-tools-tl072-tl072-pre-amp-design

器件型号:TL072
主题中讨论的其他器件:LM324LM358

单电源+12V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wilson、

    您是否已开始设计? 您能给我们展示一个原理图吗?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wilson、

    以下是几种资源、可帮助您开始设计:

    www.ti.com/.../tidu765.pdf

    e2e.ti.com/.../designing-tiny-microphone-circuits-with-the-industry-s-smallest-op-amp

    一旦您开始设计、我们将能够提供更好的帮助、我希望上述资源能为您提供一个良好的起点。

    最棒的
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是有用的信息。 我刚开始设计: 一般来说、驻极体麦克风前置放大器的设计很清晰。 但我不确定线路输入前置放大器的设计、这里的清晰度要低得多。

    我认为、线路输入前置放大器应作为缓冲放大 器、接受来自各种消费类音频设备的线路输出信号、缓冲放大器应提供一些增益和阻抗匹配。

    电路应用是 LED 控制器、用于为 LED 灯产生照明效果。

    我不知道什么应该是增益、什么设计适合这里。 通常、来自线路输入的音频信号会进入主电平增益触发器和4个带宽电位计、然后在 LM324电路上、该电路具有4个有源带通滤波器、用于四种不同的频率。 信号从那里传输到2N3904晶体管、该晶体管为连接了 LED 条的 MOSFET 馈电。 因此、MOSFET 控制 LED 闪烁。 我认为增益应该是最小的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wilson、

    www. 搜索"轻器官效应"。 此处的示例使用 LM358:

    www.b-kainka.de/bastel85.htm

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我假设每种设计都是独特的、并且有自己的特定要求和需求。

    我的设计采用不同的方法、 针对其自身的环境进行了优化、 它具有两个输入、一个用于麦克风、另一个用于线路输入、由开关选择。

    具体而言、我不确定线路输入的缓冲放大器是否合适。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wilson、

    我提供的链接只是为了让您更轻松地开始...

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wilson、

    听起来您对系统的功能有很好的了解、这很好。 您对运算放大器的选择将取决于系统要求、遗憾的是、我们无法很好地帮助您解决这一问题。 在您更好地了解增益和其他系统要求后、请告知我们、我们可以帮助推荐合适的放大器。

    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要求是通用同相运算放大器、+12V 单电源、增益2或3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wilson、

    查看有关同相配置的电路指导手册、其中介绍了设计步骤。 将参数更改为您的系统所需的参数。

    http://www.ti.com/lit/an/sboa271/sboa271.pdf 

    谢谢、

    Paul