This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV7219:使用快速比较器的光电检测器。

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV3501, LMV7219, LMH6629

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/683924/lmv7219-photodetector-using-a-fast-comparator

器件型号:LMV7219
主题中讨论的其他器件:TLV3501LMH6629

我正在设计 一对 快速光电检测器、它将24MHz 振荡器的输出定向到 HCMOS 中的计数器。 线性完全没有必要、只是一个二进制输出。

 LMV7219比较器的数据表显示了一个光电检测器电路、该电路的简单性非常有吸引力。 我不能完全相信这项任务只能由如此少的组成部分完成。 我了解需要调整电阻器值以适应光电二极管和环境光、但实际电路是否比这更有用? 是否可以使用 TLV3501代替 LMV7219?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、norm、

    当然、这种整洁的电路无法处理广泛变化的环境光或 IR 信号电平。 但是、如果环境光量稳定且 IR 信号振幅几乎恒定、则该电路可以正常工作!

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、norm、

    要记住的比较器规格是最大切换频率。 这可以通过添加上升时间、下降时间、从高电平到低电平的传播延迟以及从低电平到高电平的传播延迟并获取结果的倒数来计算。 最大切换频率表示输出在 VOH 和 VOL 之间切换的最大频率、因此会限制施加到比较器的输入信号的最大频率。 在24MHz 频率下、LMV7219和 TLV3501都应该正常。

    此致、
    Jaskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Kai 和 Jaskaran。 环境光照水平只会有很小的变化、IR (来自准直激光二极管、延伸到可见区域)将以岩石的形式稳定、直到我要检测到总遮挡物。 因此、我现在有足够的积极期望来组成一对、看看它们是如何发展的。 如果比较器电路不足、我可以构建更复杂的跨阻放大器(使用 LMH6629快速运算放大器)。